结果:找到"二次元影像测量仪 闪测仪 一键式影像测量仪 快速图像尺寸测量仪",相关内容1000条
  • 光学扫描成像测量机自适应PCB板颜色,清晰识别特征点
  • 市面上的PCB板颜色不一,如何清晰辨别不同颜色板上的特征?靠人工反复确认,效果不可控,如何保证生产效率?印刷电路板(PCB)通常由焊盘、过孔、阻焊层、丝印层、铜线、各种元件等部分组成。其中,阻焊层(soldermask)是指印刷电路板子上要上绿油的部分。常见的阻焊油墨为绿色,红色、黄色、蓝色、白色以及黑色等。PCB成型工艺后首板需进行Mark点、焊盘等关键尺寸的测量,检测过程中都要进行光学定位校准,但是光学检测仪器存在一定的缺陷,它对于不同底色的油墨识别能力和检测效果都有所不同。光学扫描成像测量机,即使是不同油墨颜色,都可以清晰识别板上特征点,无需人工反复确认,高效精准捕捉特征,完成尺寸测量...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 光学扫描成机 PCB 特征 发帖人:中图仪器 发帖时间:2023-02-17 16:09:00
  • MS1005高精度时间测量(TDC)电路,应用于激光测距、激光雷达
  • MS1005规格书:MS1005.pdf产品简述MS1005是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1005具有双通道、多脉冲的采样能力、高速SPI通讯、多种测量模式,适合于激光雷达和激光测距。主要特点双通道单精度模式60ps单通道双精度模式30ps非校准测量范围3.5ns(0ns)至25μs单精度校准测量范围3.5ns(0ns)至16μs双精度校准测量范围3.5ns(0ns)至4μs20ns最小脉冲间隔,双通道最多可接收20个脉冲4线SPI通信接口工作电压2.5V至3.6V工作温度-40°C至+12...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 激光 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-07-07 17:17:00
  • 有偿求电池内阻测量方案
  • 求一个电池内阻测量的方案,软件+硬件。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: BMS 电池 内阻 小信号 发帖人:Lisence 发帖时间:2022-06-11 11:19:00
  • 罗德与施瓦茨R&SCMW500宽带无线电通信测试仪
  • 简介R&S®CMW500(生产测试用)是一种紧凑型解决方案,能够对现有以及未来的无线设备(从基本移动电话到先进的个人数字助理(PDA))进行快而准确的生产测试。借助多技术平台,用户能够自始自终贯彻精益生产线的理念:单个测量仪器满足所有的射频测试要求。主要特点基本型号:通用RF功率计以及连续波(CW)发生器,带列表模式,方便快速校准无线设备用于发射机验证的矢量信号分析仪(VSA),带多重评估列表模式(MELM),方便快速校准无线设备用于扩展性接收机测试的矢量信号发生器(VSG):用于减少复杂信号的设置时间的ARB模式信号传递(网络仿真),以进行功能性样本测试双端口前端有助于zui大程度...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: CMW500 通信 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2022-02-16 17:47:00
  • 易飞扬200G/400G光模块测试仪有哪些功能?
  • 为满足用户对200G和400G高速光模块产品敏捷功能测试的需求,易飞扬推出了200G和400G两款光模块测试仪,两款产品都支持50GPAM4和25GNRZ调制技术。是一款功能齐全、操作简便的手持式误码仪,GUI界面友好。可以对误码率、误码计数器、时间、状态、模块的电源、速率的选择和PRBS模式提供清晰的监控。ERT误码测试功能误码率是衡量数据在规定时间内数据传输精确性的指标。在数据传输过程中,传输的一般是逻辑电平‘1’或者逻辑电平‘0’的码元。由于数据传输的信道中可能存在未知的噪声,受信道噪声的影响导致光模块接收的信号出现信息判决错误,把带有逻辑‘0’电平的信息判断成逻辑‘1’的信息,而产生...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-07-31 14:45:00
  • 一键式测量仪测量接插件的应用原理
  • 一、接插件简介  接插件也叫连接器,又称作接头和插座,一般是指电接插件。它作为集成电路板中电流、电压以及各种开关量传输的组件,其尺寸及外观的质量都有着严格的要求。接插件产品类型的划分虽然有些混乱,但从技术上看,接插件产品类别只有两种基本的划分办法:①按外形结构:圆形和矩形(横截面);②按工作频率:低频和高频(以3MHz为界)。  按照上述划分,同轴接插件属于圆形,印制电路接插件属于矩形(从历史上看,印制电路接插件确实是从矩形接插件中分离出来自成一类的),而目前流行的矩形接插件其截面为梯形,近似于矩形。二、接插件检测需求 检测任务:检测某接插件的相关尺寸以及圆角弧度、宽度、R角 检测精度:尺寸...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 发帖人:中图仪器 发帖时间:2020-01-07 14:37:00
  • 一键式测量仪测量手机后盖尺寸的应用原理
  • 一、手机后盖介绍手机作为通讯工具,目前已被广泛使用。随着人们对手机外观的要求越来越高,金属外壳的精细度和美观度承载要求也越大。良好的手机外壳从质感上面给用户有了安全高档次的体验,因此手机外壳的重要性也不言而喻了。二、测量要求:1.弧度、R角、长宽相关尺寸2.可以自动搜索并定位视野中的手机壳三、测量难点和中图仪器解决方案:  传统的尺寸测量主要依靠员工+卡尺,测量精度易受人为因素影响,而且测量速度不高,每分钟只能检测4个,工作效率很低。  中图仪器一键式测量仪采用双远心光学镜头,结合高精度图像分析算法,只需要导入产品图纸,工件任意放置在载物台上,机器自动识别测量,轻轻一按测量键,即可实现相关参...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:中图仪器 发帖时间:2019-11-08 17:15:00
  • 一键式测量仪测量弹簧尺寸的应用原理
  • 一、什么是弹簧弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件。用弹性材料制成的零件在外力作用下发生形变,除去外力后又恢复原状。亦作“弹簧”。一般用弹簧钢制成。弹簧的种类复杂多样,按形状分,主要有螺旋弹簧、涡卷弹簧、板弹簧、异型弹簧等。弹簧表面质量检测是弹簧加工的重要环节。检测时,人们通过各种试验方法对弹簧的性能进行测定,从而把弹簧的质量定量数值化,为企业的质量管理与追踪提供正确的评定依据。二、测量要求弹簧的外观检测和尺寸检测(包括弹簧长度、线径、线径间距和有效圈数)。三、测量难点及中图仪器测量解决方案国内现有的弹簧检测方法一般是人工用游标卡尺等工具目测,这种方法不仅效率低,而且误差大。有些公司也从国外进...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 弹簧 发帖人:中图仪器 发帖时间:2019-09-16 17:59:00
  • 一键式测量仪的操作方法
  • 一键式测量仪实现多个产品同时检测,速度极快,能在几秒内完成几十上百个尺寸的测量,测量效率较传统提升多倍。检测所需的操作:将产品“放到”工作台面上,在覆盖视野的图像中所呈现的范内,“按一键”即可指令设备同时对测量对象轮廓进行光学检测和数据分析。没有人为操作造成的数据差异。小机台,高效率。产品自动搜索定位,跟踪识别位置和方向软件自动摆正,无需人工建立坐标系和反复摆正与对焦,测量人员可随意摆放多个工件,实现多目标、多尺寸自动识别测量。物体不受放置的位置和角度因素限制,测量效率较传统提升多倍。远心成像与智能图像处理软件的完美结合,自动判断尺寸的OK/NG,并将检测数据自动进行保存。客户第一时间对产品...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 发帖人:中图仪器 发帖时间:2019-06-18 17:54:00
  • 一键式精密测量,VX3000系列闪测仪
  • 随着科学技术的不断进步,工业现代化不断朝着自动化、智能化、数字化方向发展,传统测量仪器如投影仪、影像测量仪、工具显微镜、轮廓仪、游标卡尺、千分尺等,在尺寸轮廓测量时面临着诸多如“测量对象需要定位或原点定位费时、批量测量操作时间长、不同测量人员导致测量结果不同、数据统计管理繁杂等”一系列的弊端,已经难以满足现代工业生产过程中有关高精度、高效率、高可靠性的测量需求。为顺应数字化时代工业测量的需求,中图仪器经过数年潜心研发和测试,今天一键式精密测量仪器“VX3000系列闪测仪”宣告问世。内外兼修的VX3000不乏亮点:世界级的工业外观,功能强大的黑科技软件,精度和可靠性更是不亚于同类别的国际品牌。...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 发帖人:中图仪器 发帖时间:2018-12-05 16:42:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: